This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:有关数据表的问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391955/tusb1002a-questions-about-datasheet

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:TUSB216

工具与软件:

嗨、团队:

我对数据表有一些问题。  

(1) USB3.0也应具有 D+和 D-引脚。 为什么 TUSB1002A 只有2个通道? 客户是否需要添加附加的 TUSB216来补偿 D+和 D-?  

(2)什么是 LOS、LFPS 和 Rx 检测?  

(3)您能否说明远端接收器端接? 我认为应该在 RX 引脚上进行连接检测。  

(4)什么是电气怠速? 这是否意味着我们断开从设备与 USB 接口的连接?  

(5)为什么 CH1的交流电容器为220nF、而 CH2的交流电容器为330pF 或直流耦合?

(__LW_AT__6)如何理解下面的单词?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    D+和 D-是 USB2、不是 USB3。 您认为客户需要一个 USB2转接驱动器来补偿这些信号是正确的。

    LOS 是一 个标志 、用于检测何时将有效信号发送到1002A 上的接收器(RX)。 LFP 是我们器件中的低频周期性信号检测、它在连接的主机和器件之间的 USB3握手过程中传递 LFPS。 RX 检测是1002A 上的发送器(TX)发出的脉冲、用于查找连接的主机和器件。

    3. RX 引脚上有端接(Rrx)、连接的发送器需要检测到该端接、以便建立连接。 发送器是检测发生的地方、而不是接收器。

    发送器(TX)将发送一个脉冲、以寻找 RX 线路上的终端。 检测到这些终端后、主机/设备将转换到 LFPS。

    4.电气空闲是指接口上没有活动(没有传输数据)。 这与断开不同、因为主机/设备 仍处于连接状态、RX 上存在终端。 当接口空闲足够长时间后、我们转换到低功耗模式 U1 -> U2/U3。

    5.所有 USB3发送器都需要与220nF 进行交流耦合、连接到 USB 连接器的接收器(RX)可以选择与330nF 进行交流耦合、从而使总电容保持在 USB 规范范围内。 RX 上不需要使用该电容器到连接器、因为所连接的发送器将具有一个在 USB 规格(75 - 265nF)范围内的电容器。

    6. VID 是您的信号的输入摆幅幅度。 1002A 将接受具有 VID 幅度的信号并输出具有 VOD 幅度的信号。

    如果 VID 过低、VOD 也会降低、从而降低输出信号的幅度。 在这种情况下、您可以使用直流增益来"提升"输出信号。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane -

    感谢您在上面分享这些信息。 非常有帮助。 对于问题6、 VOD 上的最小"USB 3.2定义的摆幅"是多少?  在我的应用中、驱动 TUSB1002A RX 的控制器提供~0.5V 的差分输出电压。 我们仅使用5Gbps 的 USB 3.1数据。

    如果我正确理解了此图、那么在 VID = 0.5V 以5Gbps 的速率传输 USB3.1数据时、我们应该会看到大约0.7V 的差分输出电压:  

    该电压是否会在 USB3.1定义的适当摆幅范围内?

    -Shane Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    针对差分输出电压的 USB 合规性测试可在5Gbps 时实现100mV 至1.2V 的范围。 对于输出摆幅、0.7V 是可以的。

    通常、当您以5 - 10Gbps 等高速运行时、信号振幅不会达到 USB 主机设置的全输出摆幅。 因此、合规性测试中的下限值是相对较低的100mV。

    此致!

    Shane (Hauser)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 感谢您提供的信息!  

    -Shane