This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] I2C 缓冲器中的"VILC"电气规格是什么?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394705/faq-what-is-the-vilc-electrical-spec-in-i2c-buffers

Thread 中讨论的其他器件:TCA9517A

器件型号:  TCA9517ATCA9517、TCA9509

常见问题解答:逻辑和电压转换 >  IXC >> I2C 缓冲器中的"VILC "电气规格是什么?  

VILC =输入低电平争用电压

VILC 是内部电压值(通常在器件数据表中指定)、由缓冲器的内部逻辑电路用于在争用情况下通过器件传播低电平信号。  

中列出了 VILC 规格 TCA9517A 数据表:  

对于 TCA9517A、其 VILC 典型值= 0.45V。 这意味着要将低逻辑信号从 B 侧传递到缓冲器的 A 侧、当 VILB = VILC 时、输入电压需要处于或低于0.45V。  

这与 I2C 规格不同、其中 VIL = VCC 的30%。 对于 TCA9517A、VILB = VCCB 的30%。  

出现 VILC 的原因是缓冲器的双向性。 I2C 缓冲器需要一种方法来以 双向方式重新驱动 I2C 信号、而无需缓冲器锁定以将其输出重新驱动回输入(即将 A 驱动为 B、然后 B 输出从 B 驱动为 A)。  

因此、具有静态电压失调的 I2C 缓冲器会产生一个高于 VILC 的"缓冲低电平"(VolB = 0.52V)电压、以避免由于输入电压低...而重新驱动回输入端。 VILC = 0.45V。  

有关什么是"缓冲低电平"的更多信息、请参阅此内容 常见问题解答.  

。 请参阅此应用手册: 使用 I2C 缓冲器的原因、情形和方法