This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:规格检查

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110, DS16EV5110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1362975/sn75dp139-spec-check

器件型号:SN75DP139
主题中讨论的其他器件:DS16EV5110A、DS16EV5110

你(们)好  

您可以帮助为 DVI-I 双链路 IC 推荐合适的产品吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的产品组合中没有 DVI 双链路。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    客户发现在此技术指标中提到可以实现 DVI 双链路。 我想和你确认这次谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS16EV5110A 支持 DVI 和双链路 DVI/HDMI。 数据表指定了 数据速率与电缆类型和长度的关系。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    那么、是否可以理解、使用两个 IC 可以实现双链路传输规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    是的、在双链路中、它们使用2个器件。 此部分只是实现均衡。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    您能提供一些建议的设计

    客户当前的设计是将 CPU 的原生 TCSS 信号直接用于 DVI IC。 TCSS 只有1对 CLK + 4对 RxTx、但公共参考线需要5对信号线+ CLK

    用于双或单链接 DVI 线缆的 DS16EV51-AEVKD DVI 扩展器演示套件(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    在这种情况下、您的客户需要使用两个器件、仅使用 D0至 D3 (不要连接 D4和 D5)。 .  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser  

    如果 D4和 D5未连接、将会有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    从器件的角度来看、如果需要、可以使用 D4和 D5。 客户应用不需要使用 D4和 D5。 您还可以与客户核实他们的要求。 通常使用 D4和 D5可实现更高的图像分辨率。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser  

    如果要使用2048*1536p、则必须使用 D3/D4/D5。使用的信号是 CPU 的本地 TCP 信号只有一组 clk + 3组 DP/DN、从而缺少三组。 因此、我想问一下您是否需要为 D3/D4/D5使用另一组 TCP、是否提供了它? 如何做到这一点

    1.如何设计 D3/D4/D5? 要求达到双链路的最高规格。

    2.如何设计 HPD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:  

    1)。 为了支持 D3、D4和 D5、我们需要使用 第二个 DS16EV5110器件。 第一部分  支持 D0、D1和 D2。

    2)。  DS16EV45110只是一款均衡器。 要支持 HPD、应使用外部电路-与 DS16EV5110无关。 在线、我发现英特尔应用程序未讨论此问题:

    https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683677/current/hot-plug-detect-hpd.html

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser  

    感谢您的评论

    没有关于 HPD 的问题了

    另一个问题是:D3、D4和 D5信号源来自哪里? (下面的左图显示了可用的信号源、右侧的红色信号源是 D3、D4和 D5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    D3、D4和 D5来自客户的视频源。  

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser    

    1)客户的视频源是 TCP1组。 TXRX 有四对、即 D0、D1、D2和 CLK。

    D3、D4和 D5、因此它们需要知道是否需要 D3、D4和 D5

    第二组 TCP 数据、或者如何实现它?

    2)。 什么与基准电路输入相连?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    1)。 应连接到第二组 TCP

    2)。 抱歉、我不清楚此问题。 请澄清。

    此致、Nasser