This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8335EVM:症状使用 LM8335EVM 扩展接口时、它无法正常工作

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8335EVM, LM8335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394358/lm8335evm-symptom-when-the-lm8335evm-extension-interface-is-used-it-fails-to-work-properly

器件型号:LM8335EVM
主题中讨论的其他器件: LM8335

工具与软件:

使用 LM8335EVM 扩展接口时会发现以下问题:使用 USB 将 LM8335EVM 连接到 PC 后、运行与 LM8335一同提供的软件以执行 MIPI 读取和写入操作。 测试完成后、可以在 LM8335软件的 Serial (串行)和 Firmware Version (固件版本)字段中找到错误消息。 在这种情况下、LM8335EVM 无法正常工作。