This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:检查 TI 是否具有 DP 1.4a 1至2多路复用器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412, TDP142, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394632/hd3ss214-check-if-ti-has-dp-1-4a-1-to-2-mux

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件:TMUXHS4412TDP142SN65DP141

工具与软件:

大家好、团队成员:

您可以帮助检查 TI 是否有可支持 DP1.4a 的1至2 DP MUX 吗? 或者我们可以使用 DP2.1器件 TMUXHS4412向后兼容 DP 1.4a 要求吗? 非常感谢您的支持检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jie

    HD3SS214和 TMUXHS4412都将支持 DP1.4a。 两者都只是无源多路复用器、它们是否还需要转接驱动器(例如 SN65DP141或 TDP142)来提供信号补偿?

    谢谢

    David