This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:尺寸值

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392978/thvd2410-dimension-value

器件型号:THVD2410

工具与软件:

你(们)好

客户询问 v、w、y 和 Z 的维度、如下所示、您是否具有 THVD2410DR SOIC 的值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以与我们的包装团队核实、但他们可能会询问客户是谁。 你能给我提供吗?  

    我想 w 看起来已经在数据表中(0.25mm)、我想 y 也是0.25mm。

    -鲍比