This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS049:是否应该将未使用的输入引脚连接至 GND? 还是开路?

Guru**** 2895430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392429/sn65lvds049-should-input-pin-not-used-be-connected-to-gnd-or-open

器件型号:SN65LVDS049

工具与软件:

嗨、团队:

如果未使用引脚11 (驱动器输入)、  它应该是 GND 还是开路?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将在下周早些时候与您联系。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图7所示、驱动器输入端具有集成的下拉电阻器。 所以可将其保持开路状态。 但将其接地并没有什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经不在办公室了,我将回到你本周。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、该器件确实有弱下拉至接地端、也可以从外部接地。

    此致、Amy