This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV049:CAN DS90LV049TMT 支持3m 电缆长度

Guru**** 2384330 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV049
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1392054/ds90lv049-can-ds90lv049tmt-support-3m-cable-length

器件型号:DS90LV049

工具与软件:

TI 人好

我的客户想使用 DS90LV049TMT 在 远端传输 PWM 信号以进行控制

因此、它们需要  在电缆中将 PWM 信号从单个信号转换为差分信号。

然后 将 PWM 信号从差分信号转换 为   远端的单个信号

客户想知道 DS90LV049TMT 是否可以支持3m 电缆?Ω

我知道这是关于衰减的、因为它是一个简单的 PWM 信号、因此可以放宽信号质量要求。

我们是否有经验或公式来告诉我、3米长的电缆是否能够正确传输 PWM 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、在长达10m 的条件下、LVDS 没有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LVDS 在3m 处应该没问题。 仅当违反数据表中的通用 LVDS 设计指南时、才会限制传输距离。 请确保遵循所有数据表中的建议、例如使用匹配差分阻抗为100 Ω 的电缆和连接器、并且不会引入任何主要的阻抗不连续性。 根据数据表、如果迹线不在同一块板上而使用了电缆、则平衡电缆(例如双绞线)通常优于不平衡电缆(带状电缆、简单同轴电缆)。 以实现降噪和信号质量。 由于场抵消效应、平衡的电缆往往会产生更低的 EMI、而且往往会拾取电磁辐射、这是被接收器拒绝的共模(非差模)噪声。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 人好

    感谢您的答复。

    我看到 可以在源代码中使用的 DS90LV049。

    您是否有一些推荐的散热器芯片?

    非常感谢。

    您是否推荐了一些重定时器芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经不在办公室了,我将回到你本周。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS90LV049具有失效防护功能、可拉出/灌入少量电流。

    重定时器似乎是另一组的一部分: 以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器-缓冲器|德州仪器 TI.com

    我不熟悉这些器件、因此我建议将您的问题发布在他们的论坛上。

    此致、Amy