This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64MB201:DS64MB201 EVK

Guru**** 2929780 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64MB201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391810/ds64mb201-ds64mb201-evk

器件型号:DS64MB201

工具与软件:

您好!

是否有 EVK 可用于 DS64MB201? 我无法在线找到。

此致!

逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    该器件是一款成熟的器件。 我检查了不存在此器件的 EVM。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    感谢您让我知道。

    在我解决此问题之前、我想快速跟进一下、问您是否知道更新版的等效器件并且希望拥有 EVK?

    谢谢!

    逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lu:

    是的、这是可行的。 请向我们发送一个方框图、介绍客户的终端应用和信号路径。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

    最终应用非常简单。 我在这里只会进行介绍。

    有一个主机和两个 SATA 器件。 根据特定系统配置、主机将通过 MUX 与两个 SATA 器件或另一个器件进行通信。 SATA 速度最高可达6Gbps。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lu、

    我相信我们的最佳选择是您已找到的 DS64MB201。

    此致、Nasser