This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP83848IVVX

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386125/dp83848i-dp83848ivvx

器件型号:DP83848I

工具与软件:

DP83848IVVX 在使用中的测试中、会发现 PCB 板的电流过大、正常电流为0.04、异常电流为0.51、请帮忙看看是否有问题? 为什么这种异常发生,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能否提供有关该问题的更多背景信息? 何时会发生大电流消耗、由此是否存在功能问题?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Alvaro

    焊接完成后、发现一些 PCB 会出现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    存在此问题的电路板是否始终会遇到此问题? 即、一块好电路板总是好、一块坏电路板总是坏的? 如果您从良好的电路板上取出 PHY 并将其放置在不良电路板上、问题是否得到解决?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阿尔瓦罗 μ A

    这个问题出现过很多次、一直存在、而且发现更换芯片进行交叉验证没有问题、所以请帮忙看看电路设计有没有问题 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alvaro

    这个问题出现的比较多、它一直存在、可以发现替换芯片进行交叉验证没有问题、所以最好看一下电路设计是否有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    很难说。 您能否提供 PHY 的完整原理图? 您发送的原理图快照不显示电源引脚连接(IOVDD33和 AVDD33)。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请帮助查看设计中是否有可以改进的地方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    请允许我在另一天内回复。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您的原理图看起来不错、我对为什么会出现该大电流没有其他意见。

    此致、

    Alvaro