This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:-

Guru**** 1756540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393822/thvd9491-sep--

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

在搜索器件(PTHVD9491DRSEP)时、自1月24日发布相关文档后、未确认更新。 

您能再多给我一些关于部件所处阶段的信息吗?
如果不可能、您能告诉我何时
能够收到更详细的信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    您要具体查找哪些信息?

    我可以询问并了解器件何时正式发布(目前处于预发布状态)。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请。
    正如您回答的那样、 我对发布日期、正式发布前的阶段以及未来剩余的阶段等问题感到好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    我联系了我们的产品营销工程师以获取发布时间表、但他们似乎在8月3日之前进行国际旅行、因此我们可能需要等到下周才能收到他们的回复。

    我还与我们的高可靠性团队联系、以了解是否会生成与辐射测试相关的任何其他文档、以及相关的时间表。  

    我的确插了进来、最初的日期是尝试在2024年第3季度发布这款器件、但不确定我们是否还在正轨(产品营销工程师会在她回来告诉我们)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、谢谢。
    我希望根据发布计划最终确定部件。 您能否确认测试是否已完成、没有任何问题?
    因为我想知道测试是否完成没有任何问题、所以注册过程中是否会因测试问题而出现延迟或延长、或者是否只是待注册问题。 请在负责人休假回来后立即提供更新。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jung:

    看起来我们能够得到响应。

    目前、他们告知我该器件应于2024年10月发布。 他们还没有开始 LDR 测试,我相信这应该在8月发生。 我们的高雷尔经理告诉我们10月底的辐射测试应该在那时进行。   

    -鲍比