This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750E:TL16C750

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C750E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394804/tl16c750e-tl16c750

器件型号:TL16C750E

工具与软件:

大家好!


我有关于 TL16C750E 的问题。
TL16C750E 可以输入 I2C FM+吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想将更多的 μ I²C 总线连接到 CPU、或者在 UART 和 μ I²C 之间建立桥接器吗? (这两个问题的最佳解决方案可能是您必须自己对 MCU 进行编程。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    克莱门斯和往常一样正确。 我们的 UART 器件不接受 I2C/SPI。 它们设计为使用 GPIO 连接和连接至并行 D0-D7引脚和其他接口引脚(如地址、IOR、IOW、CS 等)。

    -鲍比