This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:DP83822EVM 上的100Base-FX 评估

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83822EVM, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394828/dp83822evm-100base-fx-evaluation-on-dp83822evm

器件型号:DP83822EVM
主题中讨论的其他器件: DP83822IF、DP83822HF

工具与软件:

嗨、团队:

您能否告诉我 DP83822EVM 是否支持100BASE-FX?

我的客户正在考虑使用 DP83822IF。

查看用户指南第2.7节、可以看到 DP83822EVM 似乎支持100BASE-FX。

但我不确定、因为 原理图上的器件型号是 DP83822RHBR、而不是 DP83822IFRHBR。

我的客户是否需要 除了订购 DP83822EVM 之外再订购 DP83822IFRHBR 样片 、并更换 EVM 上的器件?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    感谢您指出这一点。

    我们内部提供的所有 DP83822 EVM 都能够支持光纤应用。 今天我将在实验室中查看我们的 DP83822EVM、并告知您稍后的响应。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    DP83822EVM 似乎使用了 DP83822HF。

    ——

    此致、

    Hillman Lin