This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:使 DP83TG813R-Q1在上电后直接进入睡眠状态。

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394209/dp83tc813r-q1-make-dp83tg813r-q1-go-to-sleep-directly-after-powering-up

器件型号:DP83TC813R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TG721S-Q1

工具与软件:

专家、您好!

我想问一下、有没有什么方法可以使 DP83TG813R-Q1  在上电后直接进入睡眠状态?

我看到 INH 是输出、以连接内核电源的 EN。 INH 是否可以直接由 FPGA IO 控制?

此致、

文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 DP83TG721S-Q1、是否有办法 在上电后直接使其进入睡眠模式、而不更改任何寄存器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    对于我们所有支持 TC10睡眠模式的器件、如果 WAKE 引脚被拉至低电平、它们可以在上电后直接进入睡眠模式、无需更改任何寄存器。

    要唤醒器件、(1)必须将 WAKE 引脚拉高或(2) PHY 必须接收来自所连接链路伙伴的远程唤醒信号。  

    [报价 userid="368240" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394209/dp83tc813r-q1-make-dp83tg813r-q1-go-to-sleep-directly-after-powering-up 我看到输出 INH 是为了连接内核电源的 EN。 INH 能否直接由 FPGA IO 控制?

    INH 是一个输出引脚、可指示 PHY 是否处于睡眠状态。 如果要将输入引脚连接到 FPGA 输入引脚、可以连接到该引脚、但 FPGA 不应向 INH 输出任何内容。  

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mellissa、

    对于远程唤醒、是否必须在 MDI 信号之后具有 WAKE 引脚的高脉冲?   WAKE 引脚能否保持低电平?

    此致、

    文廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远程唤醒计时期间的唤醒高电平脉冲仅用于唤醒转发。 如果不需要唤醒转发、可以将唤醒保持在低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的文廷:

    要进行远程唤醒、是否需要在 MDI 信号之后具有 WAKE 引脚的高脉冲?   WAKE 引脚能否保持低电平?[/QUOT]

    对于通过 MDI 进行远程唤醒、Wake 引脚可保持低电平。

    远程唤醒计时期间的高电平唤醒脉冲仅适用于唤醒转发。 如果不需要唤醒转发、唤醒可以保持在低水平?[/QUOT]

    如果 PHY 上的 Wake 引脚保持低电平、除非由链路伙伴远程唤醒、否则将无法通电。

    如果 PHY 上的 WAKE 引脚为低电平、它还将无法向链路伙伴转发远程唤醒脉冲。  

    我希望这是明确的。

    此致、

    Melissa

    [/quote]