This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:100BASE-TX 模式中未使用的差分对

Guru**** 2781445 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394272/dp83867cr-unused-differential-pairs-in-100base-tx-mode

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:DP83826I

工具与软件:

尊敬的支持部门:

当10/100/1000 PHY 以100BASE-TX 电气模式运行时、PHY 会如何处理两个未使用的对?  它是将它们悬空还是将它们接地?  我问这个问题的原因是、该产品将有五个1000BASE-T 端口(PHY 集成在以太网交换机中)、以及一个100BASE-TX 端口(将使用 DP83826I PHY)。  我想为1000BASE-T 使用6个具有集成磁性元件的同一插孔  由于 DP83826I 仅连接两个线对、因此我想知道如何处理两个未使用的线对?  我提出了一个问题、即 在100BASE-TX 模式下运行时、DP83867CR 如何处理这些信号(两对中的 TD_P 和 TD_M)、可以回答关于我应该如何处理插孔上这些未使用的引脚的问题。

下面是该插孔的屏幕截图、其中圈出了未使用的引脚:

感谢您的帮助。

此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    我们通常连接到未使用对上的 BOB Smith 端接、端接速率为100Mbps

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我明白这一点。  我使用具有集成磁性元件的插孔、因此无法接触到 RJ45连接器上的引脚。  千兆位 PHY 可以在100BASE-TX 模式下运行、在该模式下运行时需要处理未使用的对。  我的问题是、它与它们有什么关系?  它们是高阻抗吗?  它们是否接地?  还有其他东西吗?

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    它们是双绞线的共模阻抗。 无需使用它们。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    谢谢、很有道理。  我记得 DP83867CR PHY 内置了端接电阻器、因此我想模拟这种配置。

    此致、

    Greg