This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:去加重选择

Guru**** 2693295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394854/sn65dp159-the-choice-of-de-emphasis

器件型号:SN65DP159

工具与软件:

应该设置-2dB 去加重或0dB?

与?相关的是什么

谢谢你的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX 去加重功能用于预补偿通道插入损耗。 我会先将其设置为0dB、如果需要、则会根据 HDMI 电气合规性测试结果设置为-2dB。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 Xilinx dp159.c 直接  将其设置为 -2dB (对于 hdmi2.0)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    去加重设置取决于系统、可以根据需要进行调整、以通过 HDMI 电气合规性测试。

    谢谢

    David