This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:复位时序

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395186/dp83822i-reset-timing

器件型号:DP83822I

工具与软件:

下面是一些关于 d/s 的问题

在 d/s 中、/RESET 引脚声明有效时间至少为10us 才能强制执行复位过程。 如果仅对/RESET 引脚置位而言、时序约为100ms、该怎么办? 发生什么事了?

2.在 DP83822上重新初始化的过程和定义是什么? 这是否意味着当 PHY 首先处于关断模式时、然后我们要为 PHY 上电、需要对/RESET 引脚进行置位?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain、

    1. 100ms 大于10us。 该复位生效时间应该没问题
    2. 这意味着将 PHY 保持在复位阶段或刷新 PHY 内的状态机

    ——

    此致、

    Hillman Lin