This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:通过软件覆盖 strap 配置引脚

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395167/dp83825i-overwrite-strap-pins-via-software

器件型号:DP83825I

工具与软件:

亲爱的女士们、先生们

我们将在硬件上使用 DP83825I 10/100Mbit/s-PHY。

我们希望覆盖 strap 配置引脚、我们找到了用于自动协商的寄存器、但我们没有找到可将引脚 CRS_DV 更改为在 RMII 模式下作为 CRS_DV 或 RX_DV 运行的正确寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamaza:

    感谢您指出这一点。 寄存器0x0302bit[8]是用于将 CRS_DV 配置为 RX_DV 的寄存器。 我们将在新版本的数据表中更新该值。

    • IO_CFG 寄存器 0x0302 8. CRS_DV/RX_DV RW 1b0 在 RMII 模式中有效。 将引脚20 (CRS_DV)配置为用作 RX_DV 或 CRS_DV (RX_DV + CRS) 0b = CRS_DV
      1b = RX_DV

    ——

    此致、

    Hillman Lin