This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:用于复位的 RC 电路

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394704/tusb2046i-rc-circuit-for-reset

器件型号:TUSB2046I

工具与软件:

我知道 RC 电路可以与 TUSB2046I 的复位引脚一起使用、但我在最新的数据表中没有看到这方面的信息。  以下是过去关于同一主题的查询:

[TUSB2046I]复位引脚上的查询-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

请推荐 RESET 引脚的 R & C 值以及任何其他相关信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen

      您需要确保 RESET 必须在3.3V VCC 达到其90%后至少1ms 保持低电平。 通常、1uf 电容连接至 RESET 引脚接地。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了1uF 电容器外、还应将什么连接到 RESET 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于复位、您可以  通过添加外部电容器进行被动复位、也可以 使用外部 GPIO 信号来控制复位引脚进行主动复位。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RESET 引脚是否有内部上拉电阻器?  如果是、上拉电阻的阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位内部没有单个上拉电阻器,它只具有 POR (上电复位)电路的整体上拉电阻器。

    好的

    Brian