This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:我们是否有3端口 USB 集线器、其中1个端口可将 USB 转换为以太网?

Guru**** 2769165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395126/tusb4020bi-do-we-have-3-port-usb-hub-which-have-1-port-can-convert-usb-to-ethernet

器件型号:TUSB4020BI

工具与软件:

TI 人好

我的客户需要一个    具有1个端口可将 USB 转换为以太网的3端口 USB 集线器。

我们是否拥有它?

客户提到 Microchip 有这样的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tony:

       我们有 两个端口和四个端口 USB 集线器,但没有端口 可以支持 USB 到以太网。  它需要额外的 USB 转以太网 桥接器。

    好的

    Brian