This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:V+/V-电源轨

Guru**** 2838590 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394414/thvd4431-v-v--rails

器件型号:THVD4431

工具与软件:

你(们)好、

我将使用  THVD4431开始新的设计。 我对如何使用 V+/V-电源轨感到有点困惑。 我不应该对这些输入施加外部电源、我只需要提供外部电容器。 有人可以确认吗?

此致!

JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 V+/V−引脚的用途是连接可稳定生成的总线电压的电容器。 (您可以将它们用作电源输出、但不应从它们中吸取明显的电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    那么您是对的。 这些引脚不应连接到外部电源、也不用于为设计的其他模块供电。 它们用于存储来自器件内部电荷泵电路的电荷。 您只需将它们连接到外部电容器即可。 我们建议在引脚与 GND 之间连接100nF 电容器。 我们可能希望电容的额定电压至少为10V。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!