This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:可以在 GPIO 模式下支持9V3A 吗?

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394673/tusb320-can-support-9v3a-in-gpio-mode

器件型号:TUSB320

工具与软件:

大家好、团队成员:

在 GPIO 模式下、TUSB320是否能够支持9V3A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件无法支持9V VBUS。 TUSB320可以在 VBUS 上协商5V 的最大值。 然后这将需要一个 PD 控制器。

    此致!

    Shane