This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:DP83TC812S-Q1是否支持 TRD_P/N 短路保护(16V)?

Guru**** 1753810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395076/dp83tc812s-q1-does-dp83tc812s-q1-support-trd_p-n-short-circuit-protection-short-to-battery-16v

器件型号:DP83TC812S-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 朋友、如果以太网连接器引脚对电池直流电压16V 短路、TRN_P/N 引脚可以承受这种电压浪涌?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    这是否适用于特定的合规性测试、您能否提供标准名称/编号?

    您能在短路发生的地方绕圈吗?

    如果它直接位于引脚 TRD_P 和 TRD_M 上、则无法承受16V 电压。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复。

    该测试由一些汽车制造商提供。

    如果直流16V 短接至汽车连接器引脚、而不是直接连接到 TRD_P/N

    TRD_P/N 可以承受该电压浪涌吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     即使电池在连接器处短路、PHY 也无法直接承受16V 电压。

    但是、如果将到16V 的上升时间调整得足够慢、PHY 可能不会损坏。

    此致、

    Melissa