This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:它是否支持 SATA 3?

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395531/tusb9261-is-it-supports-sata-3

器件型号:TUSB9261

工具与软件:

  1. 请确认此 IC (TUSB9261IPVP)是否 支持 SATA 3。
  2. 如果没有、您是否可以推荐另一个支持 SATA 3的 IC? 它必须是工业级宽温度范围 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    1. TUSB9261不支持 SATA 3.  它支持 SATA 版本2.6。
    2.我们没有任何其他 USB 至 SATA3桥接器可供使用。

    此致、

    Nicholaus