This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:是否可以使用 MLVDS 至 LVDS 缓冲器

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, SN65MLVD2, DS90LV011A, SN65MLVD202A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393249/ds90lv001-is-it-possible-to-use-mlvds-to-lvds-buffer

器件型号:DS90LV001
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD2DS90LV011ASN65MLVD202A

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找用于 MLVDS 到 LVDS 和 LVDS 到 MLVDS 的缓冲器。

DS90LV001可以用于什么用途?

如果没有、您能否告知我们其他合适的器件?

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性有些不同、但在许多情况下、LVDS 和 M-LVDS 收发器可相互兼容、无需单独的缓冲器。 您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    下面列出了我的信息。

    您可以告知?

    ーーー μ A

    客户希望在 MLVDS 总线和 LVDS 之间连接。

    如果可能、他们希望用缓冲器来延长该距离

    电源:3.3V

    数据速率:100Mbps

    我找不到任何器件能够清楚地说明使用 MLVDS 输入的 LVDS 输出(或使用 LVDS 输入的 MLVDS 输出)。

    ーーー μ A

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    M-LVDS 输入具有更宽的共模范围、M-LVDS 输出具有更高的驱动强度。 因此您可以将其与 LVDS 收发器配合使用。

    您可以使用 SN65MLVD202A/205A 等全双工收发器构建 M-LVDS 缓冲器、并将 R 连接到 D。或者、使用 SN65MLVD2/3等普通 M-LVDS 接收器并将其连接到 DS90LV011A/17A 等普通 LVDS 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经不在办公室了,我将回到你本周。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我与客户分享您的建议。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴这解决了问题。 如有任何问题、请联系我们。

    -Amy