This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:INT 引脚不会拉至低电平

Guru**** 2931720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394873/tca6424a-int-pin-doesnt-pull-low

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件: TCA6424

工具与软件:

您好!

我在设计中使用 TCA6424A。所有端口都配置为输入、并且主机能够成功检测到每个端口上的状态变化。 但是、INT 引脚会保持高电平。 即使引脚状态发生变化、它也不会置位低电平。 我有两个包含2个不同版本 IC 的板。 一个芯片标记为"L6524"、不断言 INT、另一个标记为"PH424A"、每次断言 INT 引脚。 标记的区别是什么,我如何修复它在 IC 上的 INT 不工作.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您想了解 PCAL6524无法正常工作的原因时、您应该询问 NXP、而不是 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gaurav  

    PH424A 是 TI 器件- TCA6424A 的器件标识。  

    对于 L6524、此器件来自 NXP。 INT 可能不置为有效、因为您可能需要在上电时启用中断。 否则、输入的变化可能不会反映中断。 仔细查看他们的数据表、看看是否确实如此。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然我对这里的客户服务并不期待太多、但这一回复完全是粗鲁和贬损。 看着他的表情,他也不知道该怎么办。 如果我知道这是 NXP 器件、我就不会在这个论坛上提问(这些板是从工厂直接发给我的)。

    那些真正聪明的人也是谦卑的。。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想明白了。 感谢您的确认。 也许在这里为我们的朋友克莱门斯设置客户服务培训课程也不会伤害。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    感谢您的提问。 在半导体 NXP 或 TI 方面、我总是很高兴能够为您提供帮助。 如果我不知道竞争对手的器件、可以随时参考他们的数据表或他们的技术服务以获得其他帮助。  

    E2E 是一个公共论坛。 有些来自各种不同公司和组织的工程师不仅可以对 TI 作出回应、 Ladisch 先生是 e2e 上多个论坛的高贡献者、但不受 TI 雇用。  

    如有更多问题、请随时 在 e2e 上给我留言。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    此问题是否仅存在于 TCA6424上、还是存在于 TCA6424A 版本上。 我们使用的确切部分是 TCA6424ARGJR。 我们是否应该关注 INT 问题?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:

    建议使用 TCA6424A 版本、因为非 A 型号是 NRND (不推荐在新设计中采用)器件、并且涉及几个器件勘误表。  

    TCA6424 A RGJR 不应出现问题。 中断在上电时启用、因此输入上的状态变化应相应地触发/INT 引脚。  

    我已经仔细查看了 NXP 器件。 我在数据表中找到了该部分。  

    看起来 NXP 器件上电时、通过寄存器54h/55/h/56h 屏蔽中断。 换句话说、在系统启动时禁用中断。 为了启用中断、固件需要进行调整、以便在 NXP 器件上电时写入这些寄存器。  

    此致、

    Tyler