This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:关于 TCA6424A 的■

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395465/tca6424a-about-tca6424a

器件型号:TCA6424A

工具与软件:

◆问题

可以将此电路用于未使用的端口吗?
(它需要连接至 VCCI 还是 GND?)

所示。 引脚功能、它在上电时设置为输入。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入不应保持悬空。 将其配置为输出、或将其连接到有效逻辑电压(使用或不使用电阻器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    妥善做法是通过电阻器将未使用的引脚(配置为输入)连接到 VCCP 或 GND。  

    否则、您还可以在上电到输出悬空时配置这些悬空引脚。  

    如果您将它们保持悬空、那么器件可能在通电时发生中断置为有效、因为输入端的电压是浮动的并且会发生变化。  

    此致、

    Tyler