This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 运行模式

Guru**** 1782690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394853/mode-when-connecting-the-debugger

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在 MCU 中写入程序后、连接调试器时出现调试器未连接的问题。(根本原因:INH 不启用 MCU 电源的 LDO、因为 LIN EN 的 MCU I/O 引脚在连接调试器时悬空。 因此、在连接调试器时、将 LIN 模式设为待机模式作为权变措施、不存在这种问题。 我认为在连接调试器和编写程序时必须将 INH 函数的模式更改为待机模式。 是这样吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    如果 EN 悬空、它将在内部下拉至 GND。 我同意在这种情况下 INH 打开需要待机模式。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的反馈。 让我向客户核实一下、稍后再询问更多信息。

    此致、