This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867ERGZT 和 DP83867ERGZR 之间的区别是什么

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373877/dp83867e-what-is-the-difference-between-dp83867ergzt-and-dp83867ergzr

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: TDA4VM

工具与软件:

您好、TI

    我们的主要控制平台是 TDA4VM、千兆 PHY 是 DP83867E

    我们的第一批十板物理层专用模型是 DP83867ERGZT、千兆网可以正常工作

    我们第二批的十板 Phy 具体型号是 DP83867ERGZR、千兆网络异常、连接网络不稳定、通信无法正常

     我更换了第二批电路板上的 DP83867ERGZT 型号来替代 DP83867ERGZR、这样千兆位网络可以正常通信

     DP83867ERGZT 和 DP83867ERGZR 之间有何区别? DP83867ERGZR 是否需要特殊的软件或硬件配置?

     请帮助!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 这是一个奇怪的问题、肯定不应该是这种情况。 。  R 和  T 器件名称末尾的内容对器件性能没有影响、这是用于装运器件的卷带尺寸指示、请忽略。

    相反、您能否提供工作和非工作器件的顶部标记? 我可以通过它找到器件的批次历史记录。

    要确认:

    • 您有两组板、
      • 另一个与一起工作  T 另一个不能与配合使用  R .  
    • 在非工作电路板上
      • 您替换了  R 带有 A 的零件  T 现在电路板运转正常
        • 问题出在  R 开关损耗。
    • R  和  T  这并不是与器件性能有关的任何含义、而是您能否为这两个器件提供顶部标记?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

        1、如下所示的屏幕打印可以正常工作

        2、如下所示的屏幕打印无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的图片、并清楚地详述了工作和非工作部件。 我需要调查这些批次的相关信息、请允许我在几天内收集这些信息。

    我将在6月21日星期五结束时以绝对最晚的频率重播。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我们以后会进行大规模生产,所以这个问题对我们很重要

    我们暂时停止生产、并等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!

    作为对它的简短说明、它有多少个单元  t (CC26)  和  R  (A071) 都受此问题的影响? 它们都是  A071  出现不稳定链接问题的版本?

    能否提供有关不稳定链路的更多详细信息? 这是什么意思? 是较长的链路建立时间、链路失败、无 ping 等

    您是否能够读取正在工作的 PHY 和正在工作的 PHY 之间的寄存器0x0-0x1F、0x6E 和0x6F?

    • 在读取这些寄存器时、请执行以下操作:
      • 在电路板启动时、在断开以太网电缆的情况下阅读这些命令
        • 这意味着建立 T0基线
      • 连接以太网电缆、等待几秒钟(5秒钟足够)、然后再次读取寄存器

    请注意、寄存器0x6E 和0x6F 是扩展寄存器、 有关更多信息、请参阅此常见问题解答

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、CC26批量总生产量为25件,千兆网络正常工作;生产量为10,均不能正常工作

    2、可以 ping 通 A071批次的主板、 但链接很快就会断开。有些主板链接更长、有些主板链接很快就会出现故障

    3、附件文件是读取的寄存器内容

    e2e.ti.com/.../5226.registers.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供注册日志。 我将您提供的值放入下面的 Excel 文件并设置其格式、以便于查看。 奇怪的是,在两个部分都没有链接(Reg 0x794 9.  指示没有链路、最后半字节应该是' D. '以获得良好的链接)。 您能否在工作案例中提供注册日志?  

    e2e.ti.com/.../DP83867E-CC26-vs-A071-Register-Log.xlsx

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

        最后一次读取寄存器的时间可能是错误的、我们新收集了如下寄存器信息:

    e2e.ti.com/.../A071VSCC26_2D00_0618.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您更新了寄存器转储、请允许我在另一天的时间进行审查。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在最新的寄存器日志中、当连接电缆时(寄存器0x1 = 796)、A071和 CC25都链接在一起 D. )的数据速率为1000Mbps (寄存器0x11= A F12)。

    抱歉、我没有看到注册日志有任何问题。 当您收集此数据时、A071器件的行为是否正常? 不稳定链路的频率如何、它是否是可重现的问题?  您提供的寄存器显示了 A071的工作情况、我们是否能等待问题再次发生(使以太网电缆保持连接状态)、并在问题发生后读取寄存器?  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 专家:

         这是 PC 可以 ping TDA4VM 但 Xshell 无法建立 connection.e2e.ti.com/.../registers-_2D00_bad.txt 时的寄存器转储

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、雷克斯!

    我需要先查看此内容、然后再回复。 请允许我直到 EOD 7月3日再回复。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我将您提供的最新寄存器转储与您在上一个回复中提供的可正常工作的 CC26 PHY 日志进行了比较、请查看下面随附的 Excel 文件。 PHY 无法连接、我没有看到任何明显的情况。 您提到 Xshell 无法建立连接可能会导致 ping? 如果 Ping 工作正常、则 PHY 不是问题、可能软件中发生了更改。

    e2e.ti.com/.../What-is-the-difference-between-DP83867ERGZT-and-DP83867ERGZR_5F00_Register-Dump.xlsx

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

       我们使用的是 Xshell、串行端口可以 ping 通 PC、但不能通过网络连接到终端

       使用网络连接终端(如下图所示)、初始显示指示已建立连接、但在一秒后断开连接

      对于 CC26则并非如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Alvaro 今天不在办公室。 他将在下周早些时候与您联系。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    请允许我再多花一天来回顾一下。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    从 PHY 的角度来看、恐怕我无法支持任何 Xshell 问题、如果 ping 成功、那么一切都正常运行。 或许 TDA4VM 团队可以协助完成这一工作。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      此型号(A071)不能正常工作、如果我使用命令切换到100 Mbit 网络(ethtool -s eth0 advertise 0x008)、它可以正常工作
    此信息是否有助于找到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    很高兴再次收到您的回复! 在1000Mbps 时、存在通信问题、但当您将广播速度更改为100Mbps 时、它会建立链路并正常传输?

    根据前面的寄存器日志、两个 PHY 都能够以1000Mbps 的速率进行链路。 我们是否尝试过更换电路板上的 PHY? 也就是说、从工作电路板上取出可正常工作的 CC25 PHY、并将其放置在有问题的 A071电路板上。 可以将 A071器件放回工作板上。 这将帮助我们放心地确定是 PHY 还是电路板导致了问题。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是的,切换到100米后,一切都是正常的

     我们进行了这项比较测试:
    1.将 CC26更换为无法正常工作的 A071 PCB 电路板、电路板的千兆位网络也可以正常工作
    2、但将 A071替换到 CC26 PCB 板上、使其可以正常工作、千兆位网络则无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您的确认。 问题出在部件。 你有没有可以联系的 FAE 来报告这个问题? 我认为我们应该提交这些故障部件用于故障分析。

    此致、

    Alvaro