This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:DP83825IRMQR

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394339/dp83825evm-dp83825irmqr

器件型号:DP83825EVM

工具与软件:

您好!

 LED0/S (ANEG _Dis)引脚4和 LED2引脚2是否可配置用于链路/活动和链路速度指示、并可针对不同的功能进行配置。

此致、

Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harsha、

    我将对此进行研究、并尽快与您联系。

    此致、

    Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、

    可以使用以下寄存器为不同的功能配置 LED_0和 LED2:

    0x0025[6:3]表示 LED_0

    0x302[2:0](用于 LED2)

    此致!

    Anagha