This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:THVD2450和 SN65HVD1786的输入保护

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, SN65HVD1786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395310/thvd2450-input-protection-for-thvd2450-and-sn65hvd1786

器件型号:THVD2450
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1786

工具与软件:

**注意-此处包含两个部分、 THVD2450和 SN65HVD1786  

团队-以下问题、请您提供帮助  

如果在没有给 Vcc 供电的情况下向输入 A 和/或 B 施加信号、会发生什么情况?  输入保护电路是什么样子的?  一个等效的图表就可以了。  我是在尝试执行先睹为快分析。  

谢谢你