This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:TPD2S300与 TPS25730之间的兼容性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, TPD2S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393017/tpd2s300-compatibility-between-tpd2s300-and-tps25730

器件型号:TPD2S300
主题中讨论的其他器件: TPS25730

工具与软件:

您好!

我正在尝试构建一个仅同步的可变电压板、最高可达20V 5A、向 TPS25730添加 ESD 保护(如 TPD2S300)是否合理?

编辑:

诸如此类

此致!
Akshay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    我将查看我们的文档、并在明天由 EOB 回复您。

    此致、

    Conner Gillette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、是的、我们建议将此保护器件与 TPS25730配合使用、用于 ESD 和 VBUS 端口短路保护。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Connor。