This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:用作 GPIO 扩展器

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395201/p82b96-use-as-gpio-extender

部件号:P82B96

工具与软件:

您好!  

我希望创建一个通过大约5m 电缆运行的 I2C 链路、 P82B96看起来是这方面的不错选择。 扩展的 I2C 线路不会一直作为 I2C 运行、但在一段时间内、一条线路将承载 GPIO 逻辑电平。  P82B96是否适合此应用?

此致、  

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P82B96仅适用于开漏信号。 当  P82B96 驱动为低电平而其他一些器件驱动为高电压时、可能会损坏两个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克莱门斯,谢谢你的快速响应。

    我的目的是使主器件侧和从器件侧的微控制器作为 I2C 运行、然后在某些条件下、I2C 线路将切换到 GPIO 功能、而从器件侧控制线路的状态。 微控制器 GPIO 配置为在所有情况下都以开漏模式工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    VIT 阈值在器件的 VCC 范围内保持一致。  

    P82B96是一个开漏 I2C 缓冲器。 达到这些 VIT 阈值后、缓冲器将释放高电平、或驱动强低电平。  

    当目标推高时、MCU 会切换为低电平吗? 我想问的是、MCU 和目标在同一时间是否有通信的情况?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    不同。 在从 I2C 模式切换到 GPIO 模式的情况下、主器件会向从器件发送特定的代码。 此时、从器件会将 其中一条 I2C 线路的状态作为 GPIO 控制、以便向主器件侧发送事件信号。 当主器件侧需要向从器件发送信号以重新进入 I2C 模式时、它可以对另一条 I2C 线施加脉冲、因此绝不会在任何时候同时从两侧驱动一条线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    在给定这种特定情况下、我不明白为什么 P82B96无法处理 GPIO 信号、因为我们不会遇到争用问题。 至少需要遵循 VIT 阈值。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:  

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您发布您的问题。 如果您有任何其他问题、请随时提交另一个 e2e 问题。  

    此致、

    Tyler