This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:具有 IMX8M+接口的 TPD12S521DBTR

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1394469/tpd12s521-tpd12s521dbtr-with-imx8m-interface

器件型号:TPD12S521

工具与软件:

大家好、团队成员:

在设计中、我们使用 HDMI TPD12S521DBTR 将其与 NXP 的"IMX8M Plus 四通道8GB/128GB SMARC"模块进行连接。 至此、我将附上所述设计的原理图部分、如果能够进行审阅并提供反馈(如有)、将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushant:

    我将会研究原理图、并且明天会给您回复。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sushant:

    您的原理图和参考设计之间存在一些差异:

    R107 应为100k Ω。

    R108/103/105 应为47k Ω。

    3. 5V 看起来适用于 SDA、SCL 和 HPD、但我不确定您的应用是否需要3.3V 的 CEC。 原理图中的 CEC 使用5V。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hey Ke Wang、

    感谢您发送编修。
    将一定会研究这些变化并让你知道

    谢谢