This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:使用外部晶体所需的最小振幅

Guru**** 1971455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1391864/tcan4551-q1-minimum-vio-to-use-external-crystal

器件型号:TCAN4551-Q1

工具与软件:

您好-我们正在评估 TCAN-4551-Q1、以便与最大 GPIO 电压为2.6V 的 MCU 一起使用。  最初我们计划使用1.8V 的 IO 电压和外部晶体、但结果表明、由于 TCAN 中晶体驱动电路的功率要求、这无法实现、需要外部时钟源。  

我们不确定 MCU 此时是否可以提供必要的20Mhz 时钟信号、并想知道2.6V 的 IO 电压是否允许 使用外部晶体? 或者所符合的最小电压是3.3V。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon

    IC 内部的外部晶体驱动强度需要3.3V。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个后续问题:您是否具有 OSC1引脚上 CLK 信号所需的电流规格?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon

    感谢您的耐心等待、我们的内部团队仍在等待您提供指定的信息。 但我知道它对于标准微控制器来说足够低了。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon

    由于它是输入缓冲器、因此电流要求实际值为0。 请检查 IIL 和 IIH 规格、它将是该值的一半。

    此致、

    Eric Hackett  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。