This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:针对 MIPI RFFE 的双向速率转换器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395644/tca9617a-bidirectional-levelshifter-for-mipi-rffe

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: TXU0101

工具与软件:

嗨、大家好!

是否有任何东西可用于移动 MIPI RFFE 双向接口的电平(例如5V 到1.8V)? 速度无关紧要。  

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9617A (或 I²C 任何其他 I ² C 电平转换器)可用于任何双向开漏信号。 据我所见、SCLK 和 SDATA 在主器件上具有下拉电阻、因此与开漏信号不兼容。

    SCLK 信号是单向的、因此您可以使用 TXU0101。 但我认为没有任何集成转换器能够处理 SDATA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧-我担心没有什么能让它更舒适。 因此、只需选择 IC (如 SN74LVC8T245QPWRQ1)、即可手动更改 SDATA 电平转换器的方向...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marks:

    是的、这样可行、谢谢。

    此致、

    Michael。