This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1EVM:DS90UH947-Q1

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UH947-Q1EVM, DS90UH947-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395511/ds90uh947-q1evm-ds90uh947-q1

器件型号:DS90UH947-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: DS90UH947-Q1、DS90UB948-Q1

工具与软件:

您好!

我们计划使用串行器/解串器 DS90UH947-Q1EVM 、并且想澄清一些有关 HDCP 的详细信息。  

我们是否可以使用 不具有 HDCP 功能的 DS90UH947-Q1与具有内置解串器 DS90UB948-Q1的显示器进行正常的 FPD 通信 ?

谢谢、此致、

Akshay Khot  
塔塔汽车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    [quote userid="617667" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395511/ds90uh947-q1evm-ds90uh947-q1能否使用 具有内置解串器 DS90UB948-Q1的无 HDCP 功能的 DS90UH947-Q1进行正常的 FPD 通信 ?

    有。 DS90UH947-Q1中的 HDCP 默认不启用。 所有其他功能将照常工作。

    此致!

    插孔