This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD05:是否支持 IEC 61000-4-4 (EFT)?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396313/tsd05-iec-61000-4-4-eft-support

器件型号:TSD05

工具与软件:

你(们)好

我们看一下 TVS 二极管、并列出了该设计的2个简短部件

Wurth 824031815和 TI TSD05二极管

这两个器件看起来都很出色、但我们注意到 TSD05数据表未提及 IEC 61000-4-4 (EFT)支持、但通过查看数据表、二极管的功能便表明它有能力提供这种支持

我可以问产品团队为什么没有提到这种支持以及它是否确实能够更新数据表吗

谢谢

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    TSD05最高可 支持4级 EFT。 我将考虑如何将其添加到数据表中。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing