This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:DS50EV401SQE/NOPB 和 DS100BR410SQE/NOPB

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395858/ds100br410-ds50ev401sqe-nopb-and-ds100br410sqe-nopb

器件型号:DS100BR410

工具与软件:

第2代 PCIe 应用建议使用什么替换器件? 是 DS100BR410SQE/NOPB、还是有更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继承了使用已 停产的 DS50EV401SQE/NOPB 设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick、

    可能还有更好的选择、但在推荐特定器件型号之前、我希望更好地了解一些系统要求。

    • 需要通过转接驱动器补偿2.5GHz 时的插入损耗有多大?
    • 是否严格要求转接驱动器具有4个单向通道? 或者其他通道/信道配置是否可接受?

    此致!

    卢卡斯