This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:用于 MAC 或 MDIO/MDC 连接的 EVM 建议

Guru**** 2857090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM, TIDA-00204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395455/dp83822evm-evm-recommendation-for-mac-or-mdio-mdc-connection

器件型号:DP83822EVM
主题中讨论的其他器件: TIDA-00204

工具与软件:

嗨、团队:

我们是否有推荐 用于 DP83822EVM 的配套 EVM (可以连接到 MAC (RGMII/RMII/MII)或 MDIO/MDC)?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    我认为我们的 DP83822EVM 具有用于 MDIO/MDC 和 RGMII 接口的跳线连接。 这不是您要找的吗?

    ——

    Regarsd,

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-San:

    我正在寻找能够通过 MDIO/MDC 或 RGMII 与 DP83822EVM 通信的配套 EVM。

    我认为 MSP LaunchPad 使用 USB2-MDIO 工具支持 MDIO/MDC 接口。

    RGMII 呢?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Itoh-sns、

    我们的所有 EVM 都没有连接 SoC。 它仅为 RGMII 接口提供一个跳线、但需要外部 SoC 才能在 RGMII 接口上进行测试。

    即您要寻找的 SEM 团队的 TIDA-00204设计。 但是、我们对此电路板的了解有限。 您可能需要联系 SEM 团队以获取更多信息。

    ——
    此致、

    Hillman Lin