This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83867E 和放大器;DP83869HM:预期对电源引脚反向供电

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396478/faq-dp83867e-dp83869hm-expected-back-powering-on-power-supply-pins

器件型号:DP83867EDP83869HM
Thread 中讨论的其他器件:DP83869HM

工具与软件:

以下常见问题解答适用于 DP83869HM 和 DP83867的所有版本:E/IS/CS/DP8/CR IR

模拟电源引脚(VDDA2P5和 VDDA1P8)为 PHY 的 MDI 部分(连接器侧)供电。 最近发现、MDI 侧可以对 VDDA_2P5引脚反向供电。

图1 - DP83867 PHY 的 MDI 部分

电路板 A 通过以太网电缆连接到电路板 B。 电路板 A 已通电并配置为强制速度模式(禁用自动协商)、电路板 B 已完全断电。 在强制模式下、无论链路状态如何、电路板 A 都将开始发送数据。  在电路板 B 上、这些信号在 DP8367的 MDI 引脚上接收、可以看到 VDDA_2P5引脚输出0.8V。

注意: 有关强制模式的更多信息可在此处找到。

结论:

  1. 从 PHY 的角度来看、这不会损坏 DP8386x PHY 并且不会导致任何功能问题
    1. 在系统级别、必须格外注意、确保连接到 DP83852的 VDDA_2P5引脚的元件在此特定用例中能够承受0.8V 的反向供电电压
  2. 这是 DP83867 PHY 设计固有的特性、无法通过任何寄存器配置进行调整。

-此致,

Alvaro