This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:NXP TDA8026ET/C3的替代方案

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396094/tca5013-alternative-against-nxp-tda8026et-c3

器件型号:TCA5013

工具与软件:

团队、

客户希望了解 TI 的 TCA5013是否适合成为 NXP TDA8026ET/C3的替代产品。

您可以帮助检查并提供建议吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu:

     两种器件均支持  EMV 4.3和 ISO7816-3。  TCA5013是   TDA8026ET 的一个很好的替代方案,但它们不是 P2P。

    好的

    Brian