This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1449:除了 TVS 二极管之外、IC 中还采用了哪些保护元件?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395693/thvd1449-which-protective-elements-are-implemented-in-the-ic-in-addition-to-the-tvs-diodes

器件型号:THVD1449

工具与软件:

您好!

Parker Dodson 的 TI 应用手册"使用集成设计简化 RS -485的浪涌保护"中 的方框图(图3-1)显示了 TVS 二极管集成在 THVD1449的外壳中。  它还提到、该器件无需任何外部保护器件即可使用。

图 但是、2-3、我们可以看到、通常使用更多的电阻器、MOV 和 TBU 等元件来保护 RS -485收发器。 防脉冲电阻器以及最终其他元件是否也集成到 THVD1449中?

我之所以对这个问题感兴趣、是因为我想知道电流是否也受限(例如、使用长电缆时的潜在差异)、还是纯粹是电压钳位。

此致、

Stefan