This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:TCAN4551-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN4551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395706/tcan4551-q1-tcan4551-q1

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们在其中一个项目中同时使用 TCAN4550-Q1和 TCAN4551-Q1、有兴趣获取这些 IC 的 CAN 一致性测试报告。 我们已尝试通过电子邮件联系销售团队、但尚未收到回复。

您能否告知我们列出的 TCAN IC 的 CAN 一致性测试报告是否可用? 如果是、我们希望了解有关如何获得这些建议的指导。 非常感谢您在这方面的帮助。

谢谢、此致

Abhishek M V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek M V、

    感谢您关注这些器件。  我将通过电子邮件向您发送 CAN 一致性测试报告。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jonathan Nerger、

    非常感谢您分享报告和快速响应。

    我们正在寻找报告从很长一段时间,感谢一吨!