This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750:TL16C750和 TL16C550C 之间的软件差异

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C550C, TL16C750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1393156/tl16c750-differences-in-the-software-between-the-tl16c750-and-tl16c550c

器件型号:TL16C750
Thread 中讨论的其他器件:TL16C550C

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 TL16C750和 TL16C550C。 他们有问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

TL16C750和 TL16C550C 的软件是否有任何差异?

当我设置相同的软件时、BAUDOUT 终端的频率输出
TL16C750为460kHz、而 TL16C550C 为450Hz、即1/1000。

TL16C750是与 TL16C550B/C 引脚兼容的器件、对 BAUDOUT 端子、波特率发生器时序波形、内部框图、除数和波特率的解释都完全相同。

您能否说明  这些差异是什么以及如何使它们保持一致?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    到目前为止、客户正在继续调查并提供信息。

    我也想请您就这些问题提供建议。

    ——

    我正在继续进行进一步调查。
    在修订版本之前、当使用 TL16C750时、将3.6884MHz 提供给 XIN、并将波特率设置为28,800bps。 除数设置为"8"。 在修订之前、在使用 TL16C750、3.6864MHz÷8 = 460.8kHz 被输出到 BAUDOUT 端子。

    然而、使用 TL16C550C 的电路板也为 XIN 提供相同的3.6884MHz、但由于 BAUDOUT 端子输出约450Hz、
    据认为,除数设置为"8192"。
    这是因为3.6864MHz÷450Hz = 8192。
    我使用相同的硬件和软件、但我无法确定为什么 TL16C550C 的 BAUDOUT 是1/1000。

    ——

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    两个器件使用相同的16x 波特率设置(无预分频器)、因此波特率应该没有差异。  

    客户能否验证 DLL 和 DLM 寄存器是否正在读取写入它们的内容? 这将是影响这些器件的波特率的唯一方法。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的答复。

    客户可以解决此问题。

    在初始化之前、BAUDOUT 的行为与 TL16C750的行为不同(输出450Hz 脉冲)、但在初始化之后、输出了460.8kHz 脉冲。

    我们来结束本主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi