This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD32:SN65HVD32

Guru**** 2768795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1395420/sn65hvd32-sn65hvd32

器件型号:SN65HVD32

工具与软件:

您好、方便告知飞利浦对接的sales和中国FAE吗?μ A

产品:飞利浦CT μ A

如下driver输出差分电压1.5V似乎有点过低、这个是有啥特定条件吗?μ A

以及如上的差分电压和VOCSS)有啥差异

 

另外、为啥Receiver还会有输出电压?不太理解 μ A

 

以上、能请您帮忙解释下吗?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师已收到有关此帖子的通知、并将作出相应回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你可以把它翻译成英语吗? 我无法理解问题是什么。

    -鲍比