This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:TX (DOUT1)故障

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, GD65232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1390265/max3232-tx-dout1-failure

器件型号:MAX3232
Thread 中讨论的其他器件: GD65232

工具与软件:

嗨、大家好。

我们的某些器件在现场遇到随机周期(从几天到几个月)后发生的间歇性故障。 经过调查、我们确定 RS232 MAX3232IPWR 驱动器是常见故障点。 具体而言、TX 线(DOUT1)将短接至 GND、从而导致整个3.3V 线对 GND 短路。 从 PCB 上卸下芯片可解决此问题。  

TX (DOUT1)同时驱动2到3个 RX 接收器、这表明这可能是问题所在。 但是、我们已经测量了其中一些设置、并且没有看到任何过流情况发生。 我们还在现场运行了100多种此类配置一年以上。

有什么想法可能会导致芯片出现故障、如何解决此问题?

提前感谢。

芯片 URL:  

www.ti.com/.../MAX3232IPWR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "3.3V 线路"究竟是什么意思? 总线输出应该为±5.4V

    一个 RS -232接收器的输入阻抗为5 kΩ(最坏情况下为3 kΩ)。 该驱动器不能用于驱动多个接收器负载。 但最常见的故障原因是某种过压。 总线如何受到 ESD/瞬变的保护? RS–232线路是否热插拔、或者触碰是否能热插拔?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们面临类似的问题、因为当电路板上电且 DIN2上出现一个事务时、DOUT2与 GND 短路(变为0E wrt GND)、我们已使用 NUP2105L 进行 ESD、一旦电路板关闭、该引脚就会断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
    由3.3V VCC 线路为 MAX3232和许多其他 IC (如 MCU、BLE 等)供电 是的、我们在 RS -232线路上提供 ESD 和可复位保险丝保护。

    某些装置可能是热插拔的。 您是否想问、因为这可能会导致过压/ESD 情况?

    *我们的想法 RS 是通过一个电压跟随器运算放大器电路运行 TX 线,输出端带有高侧 P 沟道 FET 或晶体管,以便 MAX3232受到保护,驱动端足够强,可以同时处理多个接收器。 有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拔插会产生电弧、可被触摸的所有引脚将被触摸。

    电压跟随器可以工作。 (如果您已经具有±5V 和±12V 之间的双极电源、则您无需使用电荷泵生成总线电压、并且可以使用更简单的收发器、如 GD65232。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯。

    如果我们因为 板载没有±5V 和±12V 电源而不想使用电荷泵选项、  您能想到一个更好的解决方案来驱动多个接收器吗? 多路复用器呢? 或者您会建议使用电荷泵/双极电源选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    使用多路复用器是一种防止驱动器同时看到全部3个输入的良好解决方案、但您如何确定器件因看到并联接收器而损坏? 如果3个并行接收器导致了一个问题、我预计的是 RS232驱动器可能只是看到一个崩溃的 V+/V-轨(可能降至+/-3.3V)。  

    您是否能够使用示波器监控 RS232输出引脚并将触发电平设置为10V、然后尝试执行热插拔以查看热插拔期间信号是否可能出现过压?  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    是的、我们看到了。 我们有时会在线路上看到一个快速(几微秒)的18V 尖峰。 这是在一个套件上的测试台上。 我们在同一个装置上重复了可能50到100次的插拔,作为一个迷你的耐久性测试,但不能让芯片发生故障。 该套件确实连接了3个接收器、如现场一样。 我们是否可以尝试其他任何测量或想法? 如果我们必须设计一个服用了兴奋剂的 RS -232保护电路...您将包括什么? ESD/TVS/齐纳、限流电阻器/可复位保险丝? TI 是否有关于此类内容的应用手册?

    提前感谢您!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    您实际上可能发现了尖峰的问题。 驱动器上的18V 电压实际上高于器件的绝对最大额定值。 数据表中的表6-1显示了驱动器的最大电压为13.2V。 由于持续时间相当短、因此可能不会立即使器件损坏、但会缓慢降低器件性能。 这可能会导致它们在后期出现故障、并且更偶尔出现故障。 在该领域、瞬变可能高于18V、或者您使用的示波器采样不足以查看真实的峰值电压...  

    我认为您不必全力以赴来设计一个囊括所有组件的超级可靠系统。 或许可以使用一个10欧姆的串联电阻器和一个能够在13V 之后而在6V 之后钳制电压的 TVS。 我还没有看到过有太多人过度设计 RS232总线、但在 RS485中、有些人使用防脉冲电阻器、可复位的电气保险丝、压敏电阻器、MOV、TBU 而 TVS 通常这是针对浪涌事件进行设计、与正常的 EFT 或 ESD 事件相比、这些事件在更长的时间范围内具有巨大功率。  

    本应用手册实际上建议为 MAX3232使用 TVS。

    https://www.ti.com/lit/ta / sszt891/sszt891.pdf?ts = 1721768833025&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fdocument-viewer%252Flit%252Fhtml%252FSSZT891

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    谢谢、我们将在几个单元上实现该功能、并将在现场对其进行测试。

    FIY、我们在实际系统上尝试了一组串联电阻值、并看到接收器都在添加+/-2之前工作。 我们还将使用比应用手册更大功率的 TVS (以防万一)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FIY、我们在实际系统上尝试了一组串联电阻值、并发现接收器在添加+/- 2k2之前都能正常工作。

    在线路上添加更大的串联电阻器将降低驱动器检测到的负载。 它看起来像是接收器侧的分压器、因此、越接近终端阻抗、您就会开始看到它停止工作。 (单个接收器设置中为~3k 至7k)。

    我们还将使用比应用手册更大的电视功率(以防万一)

    只需确保它将电压钳制在器件的绝对最大值之前。

    -鲍比