This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:芯片封装尺寸问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396975/tusb2e221-the-issue-of-chip-packaging-size

器件型号:TUSB2E221

工具与软件:

TUSB2E221 YCG (DSBGA、25)  封装尺寸为1.75mm× 1.75mm。

为什么下面有另一张尺寸表、那么哪个尺寸正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    机械制图正确。  提交人已收到通知、并将尽快更新。

    此致、

    Nicholaus