This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:检查信号检测状态

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS125DF410, DS125DF111, DS100DF410, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396636/ds110df111-check-for-signal-detect-status

器件型号:DS110DF111
主题中讨论的其他部件:DS100DF410、DS110DF410 、DS125DF410 、DS125DF111

工具与软件:

根据 DS110DF111、DS125DF111、DS100DF410、DS110DF410和 DS125DF410编程指南、只有 DF111可以检查信号检测状态。

是否有办法检查  DS110上的信号检测状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于误解、我撤回了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    确认 DS110DF111和 DS125DF111重定时器包含信号检测状态(通道寄存器0x54[7])、但 DS100DF410、DS110DF410和 DS125DF410不包含。

    此致!

    卢卡斯