This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:SFI 或10GBASE-KR 到10GBASE-KX4背板以太网

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396557/tlk10232-sfi-or-10gbase-kr-to-10gbase-kx4-backplane-ethernet

器件型号:TLK10232

工具与软件:

我们希望 TLK10232的使用方法与大多数记录的配置信息相悖、并希望获取您关于这是否可行的建议:

  • 高速侧连接到本地板载 AMD/Xilinx Versal FPGA 高速串行收发器-可以运行 SFI 或10GBASE-KR
  • 低速端连接到运行10GBASE-KX4的背板接口-背板的"另一端"可以是交换机或网卡、具体取决于应用

这是可行的设置吗?

如果是、您能否 根据保密协议(如有必要)分享 TLK10232的生命周期信息?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不相信 TLK10232能够支持10GBASE-KX4到10GBASE-KR 或 SFI。

    • 在10GBASE-KR 模式下、TLK10232支持 XAUI 至10G-KR。 虽然10GBASE-KX4和 XAUI 以相同的数据速率运行、但两个接口之间存在一些电气差异。 我们无法保证10GBASE-KX4的性能、因为尚未使用此接口测试 TLK10232。
    • 在通用串行器/解串器模式下、TLK10232可以支持具有可选8b/10b 编码和解码的4:1串行化和反串行化。 请注意、此模式不支持10G-KR 特定协议、如链路训练和自动协商。 此外、无法支持10GBASE-KX4到 SFI、因为在此模式下不支持64b/66b 编码/解码。

    我不认为 TLK10232至少在未来几年内会过时。